This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:TPSM84424定序

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921348/tpsm84424-tpsm84424-sequencing

器件型号:TPSM84424

您好!

如数据表图22第19页所示的排序电路原理图/连接未显示任何上拉连接- 它不是需要上拉吗? 由于 PGOOD 引脚在输出电压良好时将为漏极开路/悬空(>89% 0r <108%的设定点)、EN 引脚需要上拉高电平才能启用...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      PGOOD 是一个开漏输出、当使用独立器件或尝试对其他器件进行排序时、您需要一个上拉电阻器。 数据表中的图22可视为此类情况的逻辑图。 但是、当您如图22所示连接两个 TPS84424时、可能是可以的、因为 TPS84424的 EN 引脚可以悬空或拉高。 因此、PGOOD 将拉低 EN 引脚、一旦 PGOOD 置为高电平、EN 引脚的电流源将拉高引脚以启用第二个转换器。

    希望这能澄清。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我的想法。

    BTW、建议的上拉电阻值和电压是多少?  数据表中规定的10K-100K 欧姆...  

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    正如我回顾之前的评论所建议的、它确实需要上拉"PGOOD 是一个开漏输出、您需要一个上拉电阻器。 数据表中的图22可视为逻辑图。 为了 清晰起见、我将要求团队添加上拉电阻器。"

    无论如何、我只是想再澄清一下是否需要上拉电阻器?  在不需要上拉的情况下、出现上拉时会发生什么情况? 有问题吗?   

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

      在该引脚上使用上拉电阻器时、我看不到任何问题。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    这是一个很好的信息。   同样、只是想确认-它不需要任何上拉电阻、正如您在之前的反馈中所解释的那样、我说得对吗?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于 EN 具有内部上拉电流、因此将 PGOOD 直接连接到另一个 TPSM84x24的 EN 时不应存在外部上拉 PGOOD 的问题。

     

    您可以参阅数据表第2段中的第7.3.4节、其内容为

    “如果应用需要控制 EN 引脚,可以使用逻辑输入直接驱动它,也可以使用漏极开路/集电极开路器件与该引脚连接。” PGOOD 是一个开漏器件-因此应该很好。