您好!
如数据表图22第19页所示的排序电路原理图/连接未显示任何上拉连接- 它不是需要上拉吗? 由于 PGOOD 引脚在输出电压良好时将为漏极开路/悬空(>89% 0r <108%的设定点)、EN 引脚需要上拉高电平才能启用...
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如数据表图22第19页所示的排序电路原理图/连接未显示任何上拉连接- 它不是需要上拉吗? 由于 PGOOD 引脚在输出电压良好时将为漏极开路/悬空(>89% 0r <108%的设定点)、EN 引脚需要上拉高电平才能启用...
谢谢
您好!
PGOOD 是一个开漏输出、当使用独立器件或尝试对其他器件进行排序时、您需要一个上拉电阻器。 数据表中的图22可视为此类情况的逻辑图。 但是、当您如图22所示连接两个 TPS84424时、可能是可以的、因为 TPS84424的 EN 引脚可以悬空或拉高。 因此、PGOOD 将拉低 EN 引脚、一旦 PGOOD 置为高电平、EN 引脚的电流源将拉高引脚以启用第二个转换器。
希望这能澄清。
此致、
Gerold