This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:DCP020515D 最大通道输出电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP020515D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924325/dcp020515d-dcp020515d-max-channel-output-current

器件型号:DCP020515D

您好!

DCP020515D 数据表规定最大器件输出电流为133mA (IOUT1 + IOUT2)。
是否有其他限制、将输出电流保持在每通道最大66mA?
或者、在一个通道(+或-)上使用100mA、在另一个通道(-或+)上使用33mA 是否合适?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AP、

    在一个通道上使用100mA 电流、在另一个通道上使用33mA 电流应该是可以的。 该器件的总输出功率不应超过2瓦。

    此致、
    Alejandro