This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:LP5912-Q1将电压从3.3V 降低到1.8V 和1.5V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924298/lp5912-q1-lp5912-q1-to-reduce-voltage-from-3-3v-to-1-8v-and-1-5v

器件型号:LP5912-Q1

当使用此芯片 LP5912-Q1将电压从3.3V 降至1.8V 和1.5V 时、应分别设置什么?是否有参考电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一款固定输出器件、因此您必须订购具有适当输出电压的版本。 3.3V、1.8V 和1.5V 都是单独可订购的器件型号。 您可以在 此处查看完整列表。  

    我希望这澄清了你的问题。