This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:需要有关提高 Vout 保护电压的建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1, TPS22810, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924228/tps22810-q1-need-suggestions-to-increase-vout-protection-voltage

器件型号:TPS22810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22810TPS2660

您好、先生、

 我们使用 TPS22810-Q1作为 Serdes 摄像头 POC 电源电流。  

通过 ISO16750-2短路保护、它将应用大约36V 的 FAKRA 连接器进行验证。

但现在 TPS22810 VOUT 仅保持最大18V。

您能否推荐 IC 解决方案和任何背靠背 MOSFET 结构解决方案?

还是可以使用肖特基二极管?

谢谢。

α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    TPS22810的绝对最大电压为20V。 任何高于此值的电压都会损坏器件。

    我们的负载开关产品系列中没有可承受36V 电压的背靠背 FET 解决方案。

    输出端的 schottkey 二极管可能会阻止反向电压。  

    如需了解集成解决方案、请在此处查看我们的电子保险丝产品系列: https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#

    TPS2660或许正是您所需要的。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。