This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:20m Ω 时的最小终止电流

Guru**** 2502465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924248/bq24172-minimum-termination-current-at-20m-ohm

器件型号:BQ24172

尊敬的团队:

KTERM 是 mΩ 充电电流的10%、但在注释中被写为"在10k Ω 感应电阻器上的最小电流为120mA"。
在20m Ω 的情况下、最小电流是多少? 120mA?
当我将快速充电电流设置为700mA 时、终止电流是否不稳定? (20m Ω)

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将快速充电电流设置为700mA 时、终止电流的误差百分比是多少?
    70mA+- xx%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAN-M、

    在20m Ω 的情况下、最小电流是多少? 120mA?

    如数据表的第9.3.2节所述、V_ISET 必须至少为120mV 才能启用充电、因此通过使用等式2、我们可以找到 I_CHARGE 的最小值。 我计算得出它为300mA。


    当我将快速充电电流设置为700mA 时、终止电流是否不稳定?

    根据欧姆定律、输入端接的 V_SRP-SRN 为1.4mV。 这是一个非常小的压降、因此您的终端电流调节精度将大于+/-40%。 如果这不适合您的应用、则需要更大的感应电阻器。  


    我希望这有助于解决您的问题、

    Ricardo