This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:我们如何减少电路板上的热量

Guru**** 2590320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922404/tps92690-how-can-we-reduce-heat-on-the-board

器件型号:TPS92690

您好、先生、

我们在设计中采用了 TPS92690、但是整个电路板感觉很热、电感器大约为60°C、  

输入24V 直流、输出44V 0.326A、

我们如何减少热量。

谢谢!

此致、

PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PZ、

    您将需要提供更多详细信息、例如原理图、器件列表和布局等。  如果只有电感器变热、那么您必须问您是否在设计中使用合适的电感器。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tuan,

    请您将您的邮件地址发送给我、我会将文件发送到您的邮箱进行分析。

    谢谢!

    此致、

    PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PZ、

    您可以通过 tuan.tran@ti.com 将其发送给我。  我将关闭此主题、我们可以脱机讨论。

    谢谢 Tuabn