This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:电子保险丝建议

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924096/tps2662-efuse-recommendation

器件型号:TPS2662

大家好、

您能否帮助推荐满足以下要求的电子保险丝?

电流信号频率:100MHz

峰值电流:7A

平均电流:0.5A

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    感谢您的支持!

    您能否分享应用和终端设备详细信息? ? 负载是多少?  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、您可以参考以下帖子的参考电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    遗憾的是、保护器件的目标速度和精度超出范围。 电子保险丝部件提供电流监控输出、但对于大多数器件、带宽限制在50kHz (典型值)范围内。 另一个论坛是为您的要求提供可能解决方案的合适论坛。

    感谢您的联系。 请告知我们是否有任何电路保护要求。

    此致、Rakesh