This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133 Q1、Q2损坏

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923853/bq24133-bq24133-q1-q2-broken

器件型号:BQ24133

你(们)好

我的客户采用 BQ24133进行设计、发现 MOS CSD17313Q2 经常损坏、最大充电电流为1.6A。

适配器输入电压12V。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在 S-D 两端或从 G 到 S 或 D 之间、FET 如何损坏?  ACDRV 电荷泵的输出是否具有过冲?  如果电流限制为4.02k 的电阻器和软启动电容器、我怀疑电荷泵具有足够的功率来对 FET 的栅极进行过压。  

    此致、

    Jeff