This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:PGOOD 始终为低电平

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924247/tps65218d0-pgood-always-low

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM4376

大家好、我的客户使用 TPS65218D0为 AM4376供电。

当 VCC_5V 降至3.1V 以下时、PGOOD 和 PWR_EN 将降至0。 即使 VCC_5V 上升到3.1V 以上并变得稳定、PGOOD 和 PWR_EN 也无法恢复为高电平。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考您的原理图:

    • 为什么同时安装了 R232和 R25? R232应该被标记为 DNI (请勿安装)、以便 AC_DET 被连接至 GND、并且 PMIC 将在 VIN > VUVLO (2.75V)时尝试打开
    • C219的价值是什么? 建议 DCDC4在输出端使用47uF + 0.1uF 电容器。 由于您的原理图仅显示 C219、我猜这不是47uF、我可以看到您也没有0.1uF 并联电容器

    参考您的示波器快照:

    看看 VIN。 在 PGOOD 变为低电平之前、它具有很大的噪声。 如果您在 PGOOD 变为低电平且 VIN 噪声很大时测量 DCDCx 输出、我希望您会看到其中一个稳压器由于负载瞬态而违反 VPG 或 VOV 规格、这会导致 PMIC 关断。

    您可以尝试使用 STRICT = 0b (CONFIG1的位2、寄存器0x13)进行测试、这会放宽 VPG 限制并禁用 VOV。 如果您的系统保持足够长的运行时间、您可以使用 Linux 命令通过 I2C 向 PMIC 写入数据。

    查看 DCDC4是 VPG 还是 VOV 故障源的最佳方法是移除电阻器 R19、以断开 PMIC DCDC4输出与 VDD_33电源轨的连接、并尝试再次为系统供电。 如果工作正常、则 DCDC4是问题的原因、您可以尝试使用47uF + 0.1uF 输出电容器来查看它们是否解决了问题。 如果 VIN 仍然非常嘈杂、您应该检查您的电源以查看它是否是 DCDC4问题的真正根本原因。