This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:如何计算 PMIC 的输入电流消耗

Guru**** 2811955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924179/tps65217cevm-how-to-calculation-input-current-consumption-of-pmic

器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65217

您好!

我想知道如何计算 TPS65217C 的输入电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    此计算有三个主要组成部分:

    • 静态电流:这是器件消耗的实际电流。 通常、对于低功耗模式、这被列为 ISLEEP 和/或 IOFF、但是您也可以将每个稳压器(DCDCx 和 LDOx)的静态电流规格相加、以获得更详细的计算
    • 流经直流/直流转换器的电流:当直流/直流转换器处于活动状态时、您可以使用效率曲线来估算应用中最常见的工作点的效率。 如果 DCDC1 = 1.5V 且 DDR 存储器通常消耗300mA 电流、则效率(η μ A)约为85%(请参阅16页 TPS65217数据表中的图2)。 η 损耗、输出电容=(引脚-输出电压)、其中引脚=输出电压/μ s 、因此输出电容=输出电压*(1/η- 1)= 1.5V*0.3A*(1/0.85- 1)= 79.4mA、在我的示例中  
    • 流经 LDO 的电流:流出 LDO 的电流(IL 或 ILOAD)与流入 LDO 的电流相同,因此 Ploss =(Vout-Vin)*IL。 例如,如果 LDO2生成3.3V 电压,而系统使用100mA 电流,则假设输入电源为5V,Ploss =(5V - 3.3V)*0.1A = 170mW。

    所有这些将帮助您了解 PMIC 中的功率损耗。