This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36006:将 webench 设计导出为 pspice

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923215/webench-tools-lmr36006-export-webench-design-to-pspice

器件型号:LMR36006

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 大家好、我的客户希望使用高电感输出负载对其设计进行仿真。  他正在尝试导出 Webench 设计以在 SPICE 中进行仿真。  下面是他的步骤和他看到的问题。  您能帮我们解决吗?

1.从 webench 导出仿真

 

2.解压缩 zip 文件

 

3.通过在仿真文件夹中选择.xml 文件打开 Webench Design

 

     

 

4.文件导入正常

   

5.当我尝试运行仿真时,我会遇到以下错误:

   (下面是输出文件的部分列表)

 

                 

 

           …μ A。    2000行后…。

 

               

 

 我们建议通过什么方法来解决此问题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我将把它移至 Webench E2E 以获取支持。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我已经仿真了默认的 WEBENCH 导出设计、它工作正常。 您能否使用您面临问题的"设计"选项共享 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    根据邮件讨论情况。 我们已共享 WEBENCH 设计和其他仿真模型。 我们希望您的问题得到解决并关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Praveen