This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 600V 电源模块或功率 MOSFET/IGBT

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924073/600v-power-modul-or-power-mosfet-igbt

主题中讨论的其他器件:DRV8302

您好;

我正在使用三相电机驱动器。 我将使用 drv8302进行驱动。 我只需要一个高电压解决方案。 我们需要使用315V 驱动发动机。 我在 TI.com 系列中看不到600V MOSFET 和 IGBT 解决方案。 没有具有3个半桥的模块。 没有单个 MOSFET/IGBT。 只有 GaN 600V。 TI.com 上没有高电压解决方案?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您关注 TI FET。 你是对的。 TI 不生产任何600V MOSFET 或 IGBT 产品。 我们的最高电压 FET 是100V BVDSS。