This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IR/Flash LED 驱动器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924320/ir-flash-led-driver

主题中讨论的其他器件:LM3550

尊敬的团队:

我正在为以下应用寻找驱动程序。

您是否会帮助建议您的建议?

 

应用程序:
将使用-4pcs IR LED、因此其峰值电流约为1.5A * 4 = 6A
IR LED 将定期亮起2ms、30Hz。
-LED 正向电压3.15V 典型值/件

输入电压:2.5V ~ 6V

-为了将电池的峰值电流需求降低到最小值、将考虑稳压器输出端的高容量存储电容器。

目标 Iin 低于600mA (最好有)

谢谢你。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

      您可以尝试使用 LM3550。

    BR

    肖恩