This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:保护 VS 引脚免受 EMI 的影响

Guru**** 2509295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921593/ucc28911-guard-the-vs-pin-against-emi

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:LM46001

大家好、

我们收到了客户的如下询问。 我们可以提供哪些建议?

电源用于具有 IGBT 功率级的电机驱动。

所需的电流为:
IGBT 的 Vcc1=18.5V@<50mA 栅极电压。
将 LM46001同步降压转换器的 I24V=27V@<200mA 输入降至5V。

问题不在于输出功率。
我认为问题是来自功率级的耦合(最大10kHz 400Vpp)到 VS 引脚(距离3cm)。
如果我屏蔽 VS 引脚、则没有问题。
是否可以防止 VS 引脚受到 EMI 的影响、我该怎么做?

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roland

    电场筛查比磁场筛查容易得多、因此以下是一些想法。 左侧的那个比右侧的那个更有效。

    从 VS 线路向接地添加一些电容是很困难的、因为该引脚需要具有良好的高频响应、因此我建议现在不要考虑这个想法。

    VDD 引脚位于器件的 VS 和漏极引脚之间- VDD 引脚可用作交流接地、以与上面显示的接地线相同的方式来屏蔽 VS 信号。 这在 PCB 上可能更容易实现。

    由于开关路径中的杂散电感、400V 信号也可能会产生不一定很高的噪声-例如、在接地路径上生成的电压可能会增加 VS 引脚上控制器检测到的信号-不过、 如果筛查有效、这可能不是根本原因。

    请告诉我客户的情况。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    自科林作出答复以来已有一个多星期了,我希望你在此期间取得了一些进展。

    我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter