This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三相交流/直流12V 转换器

Guru**** 2767775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920174/3-phase-ac-to-dc-12v-converter

主题中讨论的其他器件:TPS54060UCC28700

尊敬的 TI 团队:

我们要求将直接三相电压转换为直流12V/2A、  

我发现许多设计都使用分立式组件进行转换。

请告诉我们 TI 是否有任何解决方案。

尽快回复  

谢谢

Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您使用电桥来整流三相输入、您可以使用简单的反激级转换器来实现12V 的电压吗?

    三相交流输入的范围是多少?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    三相交流电压为440V。

    是的、我理解、  

    请访问此链接 :https://www.ti.com/lit/ug/tidu817/tidu817.pdf?ts=1594035662884&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

    根据第44页中的电路、该电路用于将三相电压转换为12V/0.5A。

    TPS54060是所用的转换器。

    我的电路需要超过2A 的电流、如何获得更多 current.can 我只需按照您所说的那样更换开关稳压器即可增大电流?

    请多多包涵、我不熟悉为电子产品供电、需要您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    您需要这样的器件、但具有更高的功率能力。 该设计使用 UCC28700。 数据表位于 此处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些是单相230V 至直流转换器、

    我们所看到的是三相线路、它直接连接到一个 IC 并提供直流电压输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    很抱歉、TI 没有适合该应用的器件。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的