Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, UCC28700
尊敬的 TI 团队:
我们要求将直接三相电压转换为直流12V/2A、
我发现许多设计都使用分立式组件进行转换。
请告诉我们 TI 是否有任何解决方案。
尽快回复
谢谢
Manjunath
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Peter:
三相交流电压为440V。
是的、我理解、
根据第44页中的电路、该电路用于将三相电压转换为12V/0.5A。
TPS54060是所用的转换器。
我的电路需要超过2A 的电流、如何获得更多 current.can 我只需按照您所说的那样更换开关稳压器即可增大电流?
请多多包涵、我不熟悉为电子产品供电、需要您的支持。