This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:https://www.ti.com/lit/tsc/slum606

Guru**** 2458200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920179/ucc2897a-https-www-ti-com-lit-tsc-slum606

器件型号:UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我正在使用 UCC2897A 设计48V/14V 的隔离式转换器。 我正在模拟网站上提供的 TINA 模型。  

即使更改了所需规格的值、输出也不会达到14V。  

下面是我所做并尝试仿真的更改。

1) 1) TL431的电阻分压器值

2)变压器匝数比

3) 3)即使进行了上述更改、我也无法获得所需的输出电压。 我添加了一个电阻分压器、并给出了反馈引脚上的电压介于(2.5V 至5V)之间。 甚至电压也无法达到14V。

我甚至尝试复制以下链接中提供的设计。 但我在次级侧使用二极管代替 MOSFET。

请帮助我解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj

    初级侧 MOSFET 的栅极驱动信号是否以大约70%的最大占空比运行?

    您能否发布仿真文件?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加了仿真文件。 请仔细查看此问题的帮助。

    e2e.ti.com/.../UCC2897A_5F00_test.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj

    您似乎有另一个问题的帖子。

    我将关闭此帖子、我们将继续支持另一个帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、它涉及相同的问题。  

    我再次发布了它、认为其他人可能也支持我解决此问题。  

    请仔细研究此问题并帮助解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj

    我已回复了您关于此问题的另一篇帖子。

    我将关闭此帖子。

    此致

    Peter