This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:我能否将此芯片用作单通道 PFC 控制器?当它进入 DCM 时、轻负载会发生什么情况?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UC3854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919269/ucc28070-can-i-use-this-chip-as-a-single-channel-pfc-controller-and-what-happens-in-light-load-when-it-goes-into-dcm

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:UCC28180UC3854B

你(们)好

我能否将该芯片用作单通道 PFC 控制器、当它进入 DCM 时、轻负载会发生什么情况?

在 DCM 下、由于轻负载、电感器"斜率斜率缩放器"是否仍然正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为什么要将 UCC2070用作单通道 PFC?

    TI 在 UCC28180 8引脚 CCM 控制器中提供了更具成本优势的解决方案、

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。 UCC28180的问题在于它不会感应半正弦 HVDC 总线…、当 UCC28180进入轻负载时、它会进入 DCM、功率因数不是很好。 在过零附近的满负载条件下、功率因数也会下降、因为它也会进入 DCM。

    如您所知、如果未检测到 HVDC 总线、那么当电流进入 DCM 时、根本无法使电流以近距离跟踪电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、UCC28180的 ISENSE 引脚上需要一个二极管...该二极管在所有温度范围内的 vf 必须大于0.438v 且小于1.1v ... 这要求太多。 所以我不相信我们可以使用这个芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    许多客户使用1N4148型二极管、温度范围当然取决于应用、但对于大多数 PFC、温度范围不会低至-40C、可能是-25C。 二极管中的电流受来自 RC 滤波器的电阻器的限制、因此在开通时的浪涌期间通常为1mA 至2mA。

    UC3854B 是另一个您可能认为合适的单通道控制器、

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于我的上一篇帖子没有回复、我将关闭此主题。

    如果您有更多问题、请打开一个新主题。

    此致

    Peter