This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG2524:提供电路图 SMPS 使用 SG2524来获得2K 瓦功率(使用外部 MOSFET 或 IGBT)、输入200V 至400V 直流输出、需要+24V/40A 和-24V/40A 双电源

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SG2524, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924101/sg2524-provide-circuit-diagram-smps-used-sg2524-for-2k-watt-power-using-external-mosfet-or-igbt-input-200v-to-400v-dc-out-put-24v-40a-and--24v-40a-dual-power-required

器件型号:SG2524
主题中讨论的其他器件: UCC28951

提供电路图 SMPS 使用 SG2524来获得2K 瓦的功率(使用外部 MOSFET 或 IGBT),输入200V 至400V 直流输出需要 +24V/40A 和-24V/40A 双电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangaram、

    TI 在2kW 系统中没有符合您规格的 SG2524电路设计。

    通常、客户在这种类型的应用中使用 UCC28951、

    您可以在中找到使用 UCC28951器件的许多参考设计

    此致

    Peter