This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62291:为什么可以#39;t 我看到 TPS62291TDRVRQ1?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62291, TPS62290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924177/tps62291-why-can-t-i-see-tps62291tdrvrq1

器件型号:TPS62291
主题中讨论的其他器件: TPS62290

我们需要 TPS62291来满足105C Ta、而我们可以看到 TPS62290TDRVRQ1、TPS62293TDRVRQ1、而不 是 TPS62291TDRVRQ1。

我很好奇 TPS62290的 Tj 是125C、与 TPS62290TDRVRQ1相同、所有其他功率损耗和热敏电阻参数几乎相同、为什么 TPS62290的 Ta 是85C、但 TPS62290TDRVRQ1是105C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您答对了、  没有 TPS62291的 Q1版本。  

    尽管 Q1和非 Q1器件具有相似的性能、但 Q1器件的额定工作温度更高。

    如果您需要 Q1资质认证、那么也许您可以使用 TPS62290TDRVRQ1 而不是 TPS62291、您唯一需要做的修改是添加反馈电阻分压器以将输出电压设置为3.3V。

    此致、

    Davor