This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:SW 节点上的高振铃尖峰电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924343/tps61230a-high-ringing-spike-voltage-on-sw-node

器件型号:TPS61230A

您好、E2E、

请建议如何降低开关节点振铃尖峰。

我们可以在 tps61230A d/s 的图16中看到相同的更高振铃尖峰  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61230a.pdf?ts=1595230733928&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253Dtps61230a

工作条件是使用 tps61230A 将3V3升压至5V/2.4A。

在空载时、我们可以看到 SW 节点上出现6.44V 振铃尖峰。 在2.4A 负载下、我们可以在 SW 节点上看到6.92V 振铃尖峰。

尽管尖峰值在绝对值内、但对于处理此条件和确保 MP 级的质量而言、还有太小的限制。

我们已经使用 SW 和 GND 之间的短路环路来测量振铃尖峰。 测量时无噪声耦合问题。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    了解您的疑虑。

    开关尖峰是开关电源的自然行为。 在开关期间、从 Vout 到 Cout、Cout 到 GND、Cout ESL 的 PCB 寄生电感将与低侧 MOS 寄生电容一起振铃。 只要输出陶瓷电容器放置在非常靠近 IC 的位置(如下图所示)、SW 尖峰就应该正常。