This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:自举和软启动电容器

Guru**** 2514355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923804/tps563210a-bootstrap-and-soft-start-capacitor

器件型号:TPS563210A

大家好、

我的客户正在为 TPS563210A 选择外部器件。 我收到了一个有关自举和软启动电容器额定电压的问题。

对于自举电容器、TPS563210A 似乎具有内部5V 稳压器、并连接到 VBST 引脚。 因此、客户是否应该选择额定电压为5Vx2=10V 或更高的陶瓷电容器、其裕度大约是原来的两倍?

2.对于软启动电容、我认为 SS 引脚电压将与 VF 相同、但 d/s 中图28至图31显示 SS 引脚电压为5V。 是真的吗?  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口、您好!

    请选择25V/50V 额定陶瓷电容器、以实现更强大的设计

    2.在软启动过程中、基准电压将随 SS 变化、但当基准电压达到 VF 时、SS 电压将继续上升、因此与 VF 不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回答。 我告知客户、并获得反馈。

    对于#1、Cboost 所需的有效电容是多少? 0.1 μ F?

    对于#2、是否还需要额 定电压为25V/50V 的 SS 电容陶瓷电容?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    1#、是的、首选0.1uF 有效电容。

    2#,25V 额定值、首选 X7R、具体取决于客户对软启动时间精度的要求