主题中讨论的其他器件:TIDA-010015、
您好!
我正在开发220-48V PSU、以 TIDA-010015为例。 原理图基本上是相同的、反馈电路发生了一些小变化、Q4更大(这是一种临时解决方案)。 Q7替代 Q5、是 IPP110N20NA。 MOSFET 驱动器 U7-U8存在一些发热问题。 当 PSU 负载为300W (最大可用功率应为500W)时、放置驱动器的位置的 PCB 会加热至105-110摄氏度。 负载越大-加热越多。 这是没有任何冷却的地方、这是目前为止电路板上最热的地方。 我可以确认、确实是驾驶员在升温、因为我可以通过热成像摄像机清晰地看到它。
我已经尝试增大 VDD 和 REG 电容、但很不幸地降低了 VDD 引脚的输入电压。 VG 上的波形也看起来正常、没有任何过冲。
加热这些驱动器的原因可能是什么?
此致、
Aleksey