This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27527:UCC27527

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924163/ucc27527-ucc27527

器件型号:UCC27527

你好  

我有两个 Q 稳压器、如上所示。

1.数据表提及、

" 输入和使能引脚上的最大电压不受 VDD 引脚上电压的限制。 "

这是否意味着 INA 或 INB 可以超过 Vdd 电源?

2.输入电容是多少?

 如果我使用4K7输入电阻器、传播延迟的增量增加可能是多少?

谢谢、此致

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    [引用用户="Varunesh Kumar "]

    " 输入和使能引脚上的最大电压不受 VDD 引脚上电压的限制。 "

    这是否意味着 INA 或 INB 可以超过 Vdd 电源?

    [/报价]

    您说的是正确的。 基本上就是这样说、如果 VDD=12V (小于绝对最大值)、INA/INB 绝对最大电压将不会因为 VDD 更小而要求更低。

    [引用用户="Varunesh Kumar "]

    2.输入电容是多少?

     如果我使用4K7输入电阻器、传播延迟的增量增加可能是多少?

    [/报价]
    我相信这是按 pF 的顺序进行的、但我不确定。 我们通常不会为栅极驱动器发布此数字。 具有更多专业知识的同事将于周一回来、他们将对您的问题作出回应。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    我在高功率驱动器组中与 Dimitri 合作。

    最大输入电容约为30pF。

    您基本上会将由外部滤波器引起的延迟与 由内部逻辑引起的驱动器固有延迟(典型值为17ns)相加。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

    早上好、感谢您的回复。

    您总是非常乐于助人。

    谢谢、此致

    瓦伦