This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向低侧 MOSFET 过载保护

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS563201, TPS563208, TPS54308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923378/bidirectional-low-side-mosfet-overload-protection

主题中讨论的其他器件:TPS54320TPS563201TPS563208TPS54308

大家好、

我的客户正在寻找支持双向低侧 MOSFET 过载保护的 DCDC 器件。
基本要求如下。

输入电压:12V
输出电压:3.3V
输出电流:2~3A

我发现 TPS54320、但该器件的成本有点高。
如果有、您能告诉我更低成本的器件吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yaita  

    为您推荐 TPS563201 (ECO-MODE)或 TPS563208 (FCCM)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    感谢你的答复。

     TPS563201/8是否支持双向低侧 MOSFET 过载保护?
    我无法在数据表中获取它。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San

    TPS563201为 Eco-mode、在工作期间存在反向电流、因此该器件无需反向电流限制。  

    TPS563208为 FCCM、具有大约-1.5A 的反向电流限制和正 4.2A 的电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    感谢您的回答。
    关于 TPS563208、 数据表中是否显示了反向电流限制-1.5A?
    我找不到规格。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、  

    TPS563208未在数据表 EC 表中显示 NOC 值。 但该部件具有 NOC 保护。  

    什么是 EE? 您为什么需要双向低侧保护?  

    在这里、我建议使用 TPS54308、它是一个28V 3A 器件。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin-san:

    感谢您的友好支持。 我知道。

    该应用程序适用于日本的游乐园设备、可建议使用的设备受到限制。
    我相信可以使用支持 Eco-mode 的器件、因此我建议使用具有 Eco-mode 的 TPS54xxx。

    如果我们需要您的进一步支持、我将再次联系我们。

    此致、
    雅丽塔