This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:输出有一个阶跃

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922349/tps63020-output-have-a-step

器件型号:TPS63020

您好!

客户原理图如下所示。 C41、C45、C44为 NC、输入为5V、输出为5V/2A。

下面是测试摘要

1、移除 C42、连接 PS 和 VINA、使用 NPN 控制 EN、发现输出有阶跃、阶跃电压约为2.28V

2、 PlaceC42、连接 PS 和 VINA、使用 NPN 控制 EN、发现输出将在2.2V 时振铃

3、放置 C42、连接 PS、EN 和 VINA、输出正常、不是单步执行。

波形:

1.蓝色表示 EN,黄色表示输出

为什么在使用 NPN 控制 EN 引脚时输出会有一个阶跃? 如何减少这种情况?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您是否测量了输入电压波形? 我想是否触发 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    输入电压不会触发 UVLO、低于黄色的是输入电压、绿色是输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    步进周期实际上恰好位于 UVLO 区域。 您可以延迟 EN 信号吗? 仅在 VIN 电压就绪时启用 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    另一个问题是、我看到 VINA 引脚中的 UVLO 三保持电压为1.5V。 我们能否将 VINA 引脚连接到电源电压、同时连接和控制 EN 和 PS?

    此外、正如第一个帖子中的摘要2所示、为什么放置 C42、器件无法正常工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    VINA 需要稳定的电压、我不建议将 VINA 直接连接到电源电压。

    您是否测量了每个引脚的电压电平以检查电压是否正常?