This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们需要将32V 转换为3通道输出:3.3V (800mA)、1.8V (800mA)、1.35V (3A)、您能否推荐解决方案?

Guru**** 2413190 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923552/we-need-to-convert-32v-to-3-channel-output-3-3v-800ma-1-8v-800ma-1-35v-3a-could-you-recommend-a-solution

主题中讨论的其他器件:LMR33630

我们需要将32V 转换为3通道输出:3.3V (800mA)、1.8V (800mA)、1.35V (3A)、您能否推荐解决方案?
     要求:
       1) 1):最新的直流/直流芯片
       2):效率最高/功耗最小;

    3 μ A):尽可能低

    4): 易于购买、 在接下来的5年内不会过期;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我犯了个小错误; 我们需要  将36V 转换为3通道输出:3.3V (800mA)、1.8V (800mA)、1.35V (3A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    最大输入电压是否为36V?  

    似乎没有适合您的应用的单芯片解决方案

    推荐以下器件供您参考:

    适用于3.3V 和1.8V 电源轨的 TPS50410

    适用于1.35V 电源轨的 LMR33630。

    B R

    Andy