This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069EVAL:需要了解功率限制为何为45W

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923889/lm5069eval-need-to-know-why-power-limit-is-45w

器件型号:LM5069EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好、专家、

我们正在学习 LM5069用户指南(AN-1522)。

它解决 了 Q1功率限制问题:开始时为45W。

我们可以知道为什么用户指南在这里定义了45W。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    该设计中选择的 FET 在40ms 的故障时间内只能处理45W 的功率。 您可以通过使用 PSMN4R8-100BSE 等更强的 FET 来自由设置更高的功率限制 。

    请将已填写的设计表发送给我们以供审核。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    有关热插拔设计注意事项的更多信息、请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf

    此致、Rakesh