This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:征求 TPS563201设计建议

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924053/tps563201-asking-for-the-tps563201-design-suggestion

器件型号:TPS563201

您好、先生、

 我的客户希望在监控器上设计 TPS563201。 交流/直流模块的输入电压为12V。

由于上电负载具有序列、因此交流/直流侧将具有上拉电压行为、正如交流/直流从待机功率变为12V 期间显示的波形所示。

您是否会在监护仪交流导通和直流导通中查看以下波形? TPS563201 Vin 上电级压降有任何电气风险或性能问题?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TPS563201 UVLO 在压降期间未触发、则应正常工作。