This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:具有2个 BQ76930原理图查询的 BQ76930 16节电池

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922695/bq76930-bq76930-16-cells-with-2-bq76930-schematic-query

器件型号:BQ76930

你(们)好

我的客户使用2块 BQ76930设计了16节电池、每节电池控制8节电池。

第4节电池通过1k 欧姆电阻进行连接、电压将波动200mV。 如果将电路板上的采样电阻更改为2K、则不会出现波动。

为什么更改电阻器电压稳定?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我看不到原理图中会导致电芯4变化的问题。  在 D23和 D24使用肖特基二极管的一个常见经验是、热敏电阻偏置会在温度采样期间将 BAT 和 VC5X 电压加载约300mV (热时)、并可能会将一些 VC5电压下拉。  此处的原理图显示了标准二极管。  将 R107替换为2k 应该使二极管电流的电压变化更大。  

    对 TS2温度进行采样后、电流将通过热敏电阻从 BAT 流出 TS2并返回 VC5X。 R103为100欧姆、会降低热敏电阻偏置电流产生的电压、并且在短路期间还会消耗更多电流、请参阅 http://www.ti.com/lit/slua749 第3节。  通常建议射频使用1K。

    如果变化间隔为2秒、则可能是温度样本。  使用示波器检查 TS 引脚、VC5X 和输入电压、以检查是否对齐。  当然、请确保测试之间的寄存器设置相同、如果 TEMP_SEL 未设置为外部、则不会对热敏电阻进行采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他没有清楚地描述我的问题。
    让我再次说明这个问题。
    我使用 BQ76930制作了滤波器电阻为1K 的 BMS 板。 在控制20节电池时、电池组和 BMS 板的采样线束之间串联的1K 电阻器不会影响采样精度。 在控制16节串联电池时、上部和下部板各控制8节串联电池、电池组和 BMS 板的4节采样线束之间串联一个1K 电阻。 采样电压将波动200mV、如果 BMS 板上4节电池的采样电阻更改为2K、则不会出现波动。 均衡在所有测试中都不会打开。 原因是什么?
    当控制8个串联时、VC3和 VC4短路、VC8和 VC9短路。 如果将1K 电阻器与3节采样线束串联、则3节电芯的采样精度不会受到影响、也就是说、在短路处串联的1K 电阻器不会影响采样。 精度、短路中相邻串联的电阻将影响采样精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    在 BQ76930电池组之间的边界电池连接处、如果电池阻抗存在、则有几个电流可能会影响节点电压:

    • 数据表中高位组(VC5B)、dICELL 的采样电流。
    • 对于较低组(VC5)的采样电流、请注意引脚输入电流高于其他 dICELL
    • 电源电流(VC5X)、dINOM
    • 在 VC5X 上、如果设置了 ALERT、则为 DIALERT
    • 高于或低于组的热敏电阻负载电流。  在室温下、热敏电阻的短路电流约为330uA、高温时的短路电流约为250uA。  在启动时、这些值将大致对齐、随着时间的推移、可以观察到 VC5X 的不同上拉和下拉(例如)
    • 电池平衡/均衡电流影响(如果正在运行)、在您的情况下则不会

    电池和 BMS 电路板节点之间的共电阻将导致电流发生任何变化时的电压变化、因此器件应能够测量该变化。  对于10节电池、电池5和6位于边界、可能会受到此变化的影响。  对于8节电池、电池4和5将是在组边界连接的电池、并受电流的影响。  VC4和 VC3的连接将添加两个输入的 dICELL、器件中仍测量器件的短接电池4、8节电池中没有物理电池。

    我看不到您在1k 电阻下具有200mV 变化、在2k 电阻下没有变化的原因、 或者、它将显示在8芯电池的电池4上、但不会显示在10芯电池的电池5上、除非这2个测试存在设置变化。  大约14V 的电池上应该会显示200mV、您可以确认可以使用示波器观察到它。  电阻越大、变化就越大。  避免可能的设置更改的一种方法可能是使用2个并联2k 电阻器来生成1k 电阻、然后在运行期间断开1以更改为2k、而不会重置电子器件或部件配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我收集电压的方法是直接读取寄存器、并每250ms 读取一次。 如果出现波动、它将连续出现几次、然后正常出现、然后连续出现。 波动可能是向上或向下的。

    如前所述、如果任何地方的电流变化都会导致采样电压变化、那么在控制10节串联电池并将1 ~ 20K 电阻连接到电池组和 BMS 板的采样线束时、采样电压为什么不波动。

    在控制8节电池时、这种波动不仅存在于4节电池中、还存在于除3节和7节电池外的其他串联电阻中。 我还尝试移除均衡电路、只留下采样电路、情况相同。

    移除均衡电路后、对 BMS 板上的4节1K 电阻器短路、并将1K 电阻器连接到电池组和 BMS 板的采样线束。 采样电压也会波动。

    我还联系了我们的供应商、他们使用您的电路板进行此测试、并重现了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    不建议在电芯输入端运行时增大输入电阻、但这是一种观察采样电流的有趣技术。 我不知道这种变化会随着时间的推移而消失的原因。  两个电池组的时序确实相对于另一个电池组发生漂移。  1k 上的200mV 变化表示200uA 的电流。  同样、它与可能的热敏电阻样本一致、但热敏电阻时序为每2秒一次、而不是连续样本。