This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:12V、10A 原理图设计

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921995/lm5116-12v-10a-schematic-design

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: PMP7282

大家好、

客户设计的 LM5116 直流/直流转换器具有以下规格。

VIN= 48VDC

VOUT = 12VDC

Iout = 10A

该电路板无法产生10A 电流、因此他根据 PMP7282重新设计了原理图。 我已经检查了原理图、电路看起来不错。 他想在 制造另一个电路板之前了解补偿网络的价值、但由于其设计的机密性、我们无法在论坛上发布。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最好通过电子邮件进行讨论、我将找到一位合适的应用工程师来支持此产品。  

    请随时通过 arief.hernadi@ti.com 向我发送电子邮件

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我已将原理图发送给您的电子邮件。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我收到了你的电子邮件。 因此、我将关闭该线程。  

    谢谢

    -Arief