This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A 固定频率同步降压转换器两相评估模块

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922613/tps546d24a-tps546d24a-fixed-frequency-synchronous-buck-converter-2-phase-evaluation-module

器件型号:TPS546D24A

您好德州仪器客户支持

感谢您的支持、我有一些有关 TPS546D24A 的问题、谢谢。

固定频率同步降压转换器两相评估模块

www.ti.com/.../TPS546D24AEVM

1.这个模块可以设置为1相电压输出吗?

2、1相位必须仅为 U1_P1主器件? 我是否可以设置为 U1_P2从设备?

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢专家检查这个问题。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     请使用此指令将两相电路板转换为单相电路板

    1) 1)      您需要在主器件和从器件 VSHARE 引脚之间取消配置0欧姆电阻器

    1. A.        R15_P1或 R15_P2

    2) 2)      您需要在主器件的 MSEL2引脚和 AGND 之间安装一个0欧姆电阻器

    1. A.        R18_P1

     

    此时、主器件将在单相模式下启动、并且不会尝试与从器件通信

    从器件将启动并等待通过 BCX 从主器件发出的指令。  它将保持其 VSHARE 引脚为低电平、但移除了 R15_P1或 R15_P2、这不会影响主器件。

    此致、

    Gerold