This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923271/ucd9248-ucd9248

器件型号:UCD9248

 UCD8248是否有关于 AGND 和 DGND 的 PCB 布局设计指南?

建议使用2个单独的 GND 或将 AGND 和 DGND 引脚都连接到一个 GND、这是什么?

此致 Mat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mawu、

    您可以分离 UCD9248的 AGND 和 DGND、然后将 AGND 和 DGND 连接到电路板电源接地。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您、钱

    我已经看到两种解决方案-仅使用一个 GND 平面(AGND 和 DGND 引脚连接在一起)-和使用2个单独 GND 平面(在特定点连接在一起)的 AGND 引脚和 DGND 引脚。

    TI 推荐什么?

    此致 Mat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mawu、  

    建议为 AGND 和 DGND 使用两个单独的接地平面。  

    谢谢

    钱