是否有任何方法可以从该 IC 获取电池电量? 从0-100%开始?
获得状态的正确方法是什么?电池充电量是多少?
我知道我可以从 REG3B_VBAT_ADC 获取原始电压、但是否有任何方法可以将该原始电压转换为电池电平?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tomas、
要使 ADC 在放电模式下而非 OTG 模式下读取电流、 必须启用 REG14位5中充电器的 IBAT 引脚。
关于没有电池和电量监测计组合的原因、有3个原因:
过去、半导体工艺可以针对高功率输出(用于 提供充电电流) 或数字开关速度(用于具有 ADC 的监测计)进行优化、而不是两者兼而有之。 工艺近年来不断发展、包括两种类型的组件(主要是 FET) 、但 仍存在高功率组件产生的热量 问题、影响监测计 ADC 的精度。
2.电池充电器本质上是特定于应用的电源。 模拟电源的芯片设计专业技术与 测量仪表所需的数字处理技术不同。 因此、模拟电源设计人员开发了充电器、数字设计人员开发了仪表。
3.电池充电器需要安全、不可破解。 如果电池充电器由监测计处理器软件/固件控制、而不 是由充电器 的异步状态机控制、则用户可以通过固件/软件更改充电配置文件 并 创建不安全的充电。 尽管如此、大多数 主机控制型充电器现在 通过控制状态机的 I2C 寄存器具有如此大的灵活性、近年来不安全充电的风险不断增加。
此致、
Jeff