This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:二极管 D1的使用

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923774/bq76952evm-diode-d1-usage

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好、支持团队、

客户要求在 bq76952 EVM 上使用二极管 D1。 D1的用途是什么?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    数据表中的"电源要求"部分对此进行了说明:

    9电源要求

    BQ76952器件从 BAT 引脚消耗其电源电流、BAT 引脚通常通过串联二极管连接到堆栈点顶部、以防止器件内任何导致电池组意外充电的故障。 低通滤波器包含一个串联电阻器和电容器、可快速改变电池组电压。 在短路事件期间、在禁用保护 FET 之前、可能会暂时将堆叠电压拉至非常低的电压。 在这种情况下、BAT 引脚电容器上的电荷将暂时支持 BQ76952器件的电源电流、以避免器件断电。

    此致、

    Matt