This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:EEPROM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920446/bq2060a-eeprom

器件型号:BQ2060A

客户正在为 BQ2060A 创建定制的生产测试接口。

当读取0x2F 时、它们看到0x2080。  因此、它似乎已取消发送该位。

发送0x0606命令时、是否希望在 i2c 总线上看到 EEPROM?

请提供建议。

谢谢、
标记

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    让我来看看这个、然后返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果他们发送命令0x0606、则应该能够使用 I2C 总线对 EEPROM 进行编程。

    它们是否无法写入 EEPROM? 它们执行的是什么过程/命令以及它们运行的问题是什么?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    当发送0x0606命令时、我看不到系统的任何更改。

    根据文档、我希望看到 I2C 总线上暴露的 EEPROM。

    EEPROM IC 为 24LC01B、使用地址0xA0。

    当我直接连接到 EEPROM IC 时、我可以与其通信、但我需要能够通过 BQ2060A 写入值。

    此致、

    Michael Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否能够使用示波器或逻辑分析仪来捕获通信?

    您是否使用 MCU 发送命令?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    我使用了逻辑分析仪来查询通信、它看起来是正确的。

    START、H16 [ h0B | WR ]、Stop //检查设备
    启动、H16 [ h0B | WR ]、h2F、Stop //查询地址0x2F Pack 状态和 Pack 配置
    启动、H17 [ h0B | RD ]、hA0、H20 NAK、Stop //响应
    启动、H16 [ h0B | WR ]、h06、h00、h00 H06、停止//请求 EEPROM 访问 

    上面的最后一行表示发送命令0x0606时没有错误。

    此后、我轮询 EEPROM、但不会出现。

    我正在使用 Arduino Mega 发送上述命令。

    此致、

    Michael Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否发送原理图以确保所有连接正确? 如果您成功发送了命令、您应该能够对 EEPROM 进行编程。

    让我与另一位工程师一起检查这个问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果需要、您可以通过私人消息发送原理图。

    此致、

    Wyatt Keller