This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76940:XREADY 触发器原因识别。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923907/faq-bq76940-xready-trigger-reason-identify

器件型号:BQ76940

您好、TI

问题1. 除了 AFE 输入功率下降之外、是否还有其他可能导致触发 XREADY 的情况?  

问题2. 如果是看门狗问题、我如何 识别它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shang、

    当器件内部的8个电池组之间的5个通信在1秒间隔内损坏时、XREADY 将触发。  在这种情况下、器件认为报告的结果不可靠、并关闭 FET 输出。 一些常见原因:

    1.上层组(如压降)上的电源缺失,表示导致组复位

    2.电源连接断开或缺失

    3、CAPn 电容短路

    4.由于缺少下拉电阻器、TSN 在启动时捕获了电压

    5. TSN 下拉至低于其基准(绝对最大值违例)

    电源引脚上有大噪声

    7.一些客户报告说 XREADY 在高场强环境中、不知道入口是通过电源引脚或 TSN 连接到远程热敏电阻还是其他。  滤波和屏蔽是预期的解决方案。