This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在没有保护 FET 的情况下使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ40Z80, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923406/bq40z80-use-without-protection-fets

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件:bq24600BQ4050

该器件是否可以在没有预充电、充电或放电 FET 的情况下使用? 我正在寻找一款支持6节串联锂离子电池并提供电量监测、平衡和充电的器件。 遗憾的是、我能找到的最接近的器件是 bq40z80和二次充电器件。 次级充电器件(在我的情况下为 bq24600)将负责充电和预充电、因此我不需要由 bq40z80控制这些 FET。 放电控制由单独的器件处理。 我计划将 bq40z80的 CHG 引脚连接到 bq24600的 CE 引脚、以便它可以控制这种充电方式、而且我只需要一个热敏电阻。 我意识到该信号的电压最高可达12.5V、但由于 bq24600 CE 输入电压最高可达28V、因此该电压应该可以正常工作。

这种方法是否有任何问题? 我是否错过了另一个负责处理上述全部三个功能的器件、因此我也不需要包含 bq24600? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seth、

    是的、您可以将保护 FET 引脚保持断开状态、并通过将 BAT+直接连接到 PACK+来使用 BQ40Z80而不提供保护。 BQ40Z80通过测量感应电阻器电压来检测其是否正在充电/放电(请参阅 数据表的第8.3.7.1节)、因此我相信您不能以这种方式控制充电。  

    我不相信我们提供的器件能够在单个芯片中执行所有这些功能。 我建议您查看此 BMS 参考设计 、以便更好地了解如何一起使用这些器件。 该设计使用 BQ24600和 BQ4050、但可以轻松调整以改用 BQ40Z80。 我还建议您查看 BQ40Z80-EVM 以了解 BQ40Z80的常见配置方式。

    有关使用 BQ24600的更多参考设计、您可以在 BQ24600产品页面的参考设计下查看。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。 数据表中的 EVM 原理图显示了通过1.1K 电阻器连接到正电池端子(在 FET 和保险丝之后)的 PACK 引脚、以及通过100 Ω 电阻器和二极管连接到正电池端子的 BAT 引脚。 如果我可以将 BAT 和 PACK 引脚连接在一起、那么我应该通过一个1.1K 电阻器、或者一个100 Ω 电阻器和一个二极管将这个对连接到正极端子上吗?

    我的目的是仅使用一个热敏电阻来控制充电(在过热时禁用)和通过 SMBus 接口读取。 我计划让 BQ40Z80进行温度感应、并在电池组过热时像往常一样禁用其 CHG 引脚。 将 CHG 置为低电平也会禁用 BQ24600上的 CE 引脚、从而禁用充电。 这可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seth、

    可以、通过1.1k Ω 电阻器连接 PACK 引脚、通过100 Ω 电阻器和二极管连接 BAT 引脚。 您可以在 数据表(第10节)上阅读有关这些内容的更多信息。  

    我想如果这是您尝试做的事情、它会起作用。 但是 、我建议您阅读 《技术参考手册 》、以确保在应用该手册时不会出现任何问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon