This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:IINDPM 设定值的精度

Guru**** 2536790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921042/bq25601-accuracy-of-iindpm-set-value

器件型号:BQ25601

您好!

您能 告诉我 IINDPM 的精度吗?
数据表中包含以下信息。

我尝试根据这些信息计算精度。
但是、精度会因设定的电流值而异。
该设定值的精度是多少?
或者、您能否告诉我以下设置的精度或最小值/最大值?
"3.0A (IINDPM [4:0]:0b11110)"



电源是交流适配器。
客户希望使用的电流达到适配器额定值。
因此、客户需要 IINDPM 精度信息。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    max 通常等于 IINDPM 设置值。 对于 IINDPM 设置= 3A、最大值应为3A、最小值不可用。 请注意、此处提供的信息 仅供参考、不保证提供。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning - San、

    感谢您的支持。

    设置的电压作为最大值施加。
    我知道它永远不能超过3A。

    如背景中所述、
    客户还需要知道可保护的最大输入电流。
    因此、客户希望知道 IINDPM 的最小值。

    当设置为3A (0b11110)时、您能告诉我 IINDPM 的最小值吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning - San、

    IINDPM 最小值是否有任何更新?
    它需要这些信息来尽可能地从适配器获取电源。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    测试数据  不适用于此 IINDPM 设置。 最低规格也不可用。

    谢谢、

    宁。