This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:关闭 PMID

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922465/bq25895-turn-off-pmid

器件型号:BQ25895

您好!

我们正在开发一种应用、需要通过主机在通过电池和 USB 供电的情况下自动关闭 PMID 输出、bq25895中是否提供此类功能? 如果它不是以合法方式构建的、我们是否可以通过使主机在不使用输出中的附加硬件(例如、负载开关)的情况下修改配置寄存器来实现某种变通办法?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在充电器模式下、PMID 是充电器的电源输入、因此如果需要充电、它不能被关闭。

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁  

    感谢您的回答。 我不确定我是否完全理解您的观点。 我们将始终使用 PMID 引脚作为输出。 电池将为连接到 PMID 的负载供电、而连接到 VBUS 的 USB 也将为 PMID 供电、这与数据表中的简化版原理图非常相似。

    我们希望能够随意关闭和打开 PMID 输出、软件是否可以这样做、而无需在负载(上图中为电话)和 PMID 之间使用外部开关?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简单来说,答案是否定的 BQ25895无法 强制 PMID 电压为0V。

    谢谢、

    宁。