This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:绝对最大结温:"内部限制"

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923591/tps2549-abs-max-junction-temperature-internally-limited

器件型号:TPS2549

大家好、团队、

我们的 TPS2549数据表显示"内部限制"为绝对最大结温。

我可以在 e2e 上找到同样的问题  过 热保护的工作温度是多少?

此外、Q 版本可能为180°C。 它是否仅适用于 Q 版本?


此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    让我来看看这一点、下周早些时候我会再回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    TPS2549工作结的建议工作条件为125°C