This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:其他版本、无内部热关断保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923682/lmg1210-other-versions-with-no-internal-thermal-shutdown-protection

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1205

大家好、

你好。

 是否有 LMG1210RVRT 或类似器件版本可消除内部热关断保护?

客户需要在油田井下作业中以高达2MHz 的频率和高于150C 的温度运行。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您联系 lmg1210。

    Lmg1205与 lmg1210最相似、并且没有内部过热保护。

    最高工作温度为125C、但器件将在150C 下工作、这超出了建议的数据表工作限制。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff!

    最大工作频率如何? 它是否能够在至少2MHz 上运行?

    感谢确认!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是1205的开关频率可高于2MHz