This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:用于 talet 的充电基础应用中 TLV62130的 ESD 测试问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923953/tlv62130-esd-test-issue-for-tlv62130-in-charging-base-application-for-talet

器件型号:TLV62130

尊敬的所有人:

我的客户 在他们的案例中使用了 TLV62130。 EE 是其平板电脑的充电基座。 简化的方框图如下所示:

在正常操作中、当它们通过 Pogo 引脚将平板电脑连接到充电底座时、充电功能将自动工作。

当他们执行 ESD 测试时、首先从基座上取下平板电脑、然后在 Vbus pogo 引脚上进行10次拍摄(+/-6kV)、之后他们再次将扫描床连接到基座、但没有充电。 在 ESD 测试之后、TLV62130的输出似乎被禁用。 然后、它们断开上游适配器并再次连接、充电功能 恢复。

TLV62130在上部运行时的行为是否正常? 期待您的反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiayu、

    TLV62130的额定 ESD 为2000V HBM 和500V CDM、因此在6000V 时出现问题并不奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、谢谢、此外、 在过压 ESD 测试下、输出禁用现象是否不可避免? 或者、我能否理解  、在测试中、TLV62130的哪个函数将无效是无法预测的。 在此 期间、可能会随机发生各种故障、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiayu、

    我认为锁闭部件是最可能的结果,但也可能有其他可能性。  我个人在 ESD 测试方面工作不多。