请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62130 尊敬的所有人:
我的客户 在他们的案例中使用了 TLV62130。 EE 是其平板电脑的充电基座。 简化的方框图如下所示:
在正常操作中、当它们通过 Pogo 引脚将平板电脑连接到充电底座时、充电功能将自动工作。
当他们执行 ESD 测试时、首先从基座上取下平板电脑、然后在 Vbus pogo 引脚上进行10次拍摄(+/-6kV)、之后他们再次将扫描床连接到基座、但没有充电。 在 ESD 测试之后、TLV62130的输出似乎被禁用。 然后、它们断开上游适配器并再次连接、充电功能 恢复。
TLV62130在上部运行时的行为是否正常? 期待您的反馈。 谢谢。