This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:误差放大器的工作原理

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923277/uc3825-how-does-error-amplifier-works

器件型号:UC3825

我正在使用 UC3825。我想了解误差放大器的内部操作。您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC3825内部误差信号放大器具有三个端子、可实现最大的用户灵活性。 一个直流基准电压被施加到同相输入(引脚2)上。 稳压输出电压经过分压并反馈(通常通过光耦合器)到反相误差放大器输入(引脚1)。 分压反馈电压与基准电压进行比较、差值乘以误差放大器的增益。 如果 UC3825被设置为电流模式控制(CMC)、补偿网络可以很简单、如果被配置为电压模式控制(VMC)、补偿网络可以更复杂。 围绕误差放大器构建的补偿方法和类型(在引脚1、3之间施加反馈)对于确定电源转换器的稳定性、电压调节和带宽起着重要作用。 误差放大器的输出用作 PWM 比较器的反相输入、并与同相 PWM 比较器输入进行比较。 施加到同相 PWM 比较器输入端的信号可以是 VMC 的 CT (引脚6)、也可以是 CMC 从功率级感测到的电流。 有关开关电源中电压误差放大器的更多详细信息、请查看: 高性能稳压器应用中的误差放大器限制

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、但我还有另一个疑问。

    如果基准(非反相) 误差信号放大器的输出电压为2.5V、反相引脚电压将从零开始、因此差分误差电压应从2.5V 开始降低、一旦反相引脚电压达到2.5V、便会变为零。但在我的情况下、误差电压从零开始、并在达到时开始 2.5V 变为零。是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果你无视软启动、你说的都是真的。 如果没有软启动功能、误差放大器的差分输入电压在启动时最初为2.5V。 误差放大器具有高增益、这将使输出达到饱和状态、从而使输出变为轨高电平。 由于软启动、运行如您所述:误差放大器输出从0V 开始、直到达到 PWM 控制电压(斜坡峰值或 CS+斜率补偿峰值)、在此期间、它根据环路增益以及输入和输出转换器运行条件稳定至控制电压。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 EA 的解释。

    我已经为该误差放大器使用了2类补偿器、有关图片中提到了这些值。

    VFB =(0至5) V Vref = 5V

    因此,我得到了补偿误差放大器的增益,增益= 3.3k/3.3=1000。

    EAout =(Vref - VFB)*增益。

    根据上面的公式、当我将基准电压设置为2.5V 并且 VFB 开始增加时、这两者之间的误差将乘以1000、因此误差放大器输出将饱和。这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但增益值大至1000、即使在低误差值时也可能导致饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、与任何运算放大器类似的误差放大器具有针对我们可以对其提出的要求的增益带宽限制。 我们希望误差放大器在低频时具有高增益、在高频时具有低增益(衰减)。 UC3825产品文件夹中有 应用手册 U-110 、其中详细介绍了如何配置误差放大器和补偿。 在您决定拓扑和控制方法后、有许多优秀的资源可以学习如何补偿控制环路。 SLUP340 就是一个示例。 我将关闭此主题、因为我相信我们已经讨论并回答了您最初关于误差放大器工作原理的问题。 感谢您在设计中使用 TI e2e 和 Good lucj。

    此致、

    Steve M