请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77908A 客户问题、如下所示。
我在7个串联电路中使用 bq77908A、但输入电流的实际测量值如下。
bq77908A 内部电路中的电流是多少?
bq296xxx 系列具有以下内部电路配置。
关于另一家公司的二级保护 IC、多路复用器块的内部电路如下所示、因此我认为 Vx 引脚上下的电流相互抵消、典型值为零。 。
Kagawa
bq296xxx 系列具有以下内部电路配置。