This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:前馈电容器

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TLV62585EVM-824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920690/tlv62585-feed-forward-capacitor

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件: TPS61081

您好!

TLV62585数据表显示、如果输出电容大于47uF、则需要使用前馈电容器。

我找不到有关如何计算前馈电容的说明。 您能给我如何计算的建议吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagata、

    我想与大家分享一份有趣的应用手册、其中介绍 了如何选择内部补偿直流/直流电源的前馈电容值(CFF)。 但愿这对您有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf 

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    本应用手册使用升压转换器。 我不确定它对降压也有用。 或者、用户是否应该切断并尝试调整其电路板上的相位/增益裕度? 例如、用户使用22pF 作为默认值、并通过更改前馈电容来调整增益/相位裕度。

    是否可以在 Webench 中调节电容器? 我无法更改 Webench 原理图。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagata、

    本应用手册适用于 内部补偿直流/直流转换 器、以 TPS61081为例。 我们没有 专门用于计算降压转换器中 CFF 的任何公式。

    但是、我建议在任何情况下都遵循数据表中的建议。 正如您所说、他们可以使用 CFF 解决问题、并使用 BOM 检查稳定性。

    遗憾的是、Webench 模型没有添加 CFF 的选项、但您可以更改 Cout。 再次感谢您的反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    您能否在 TI 推荐设置(L=1uH、Cout=22uF)中共享实验数据的增益裕量或相位裕度?

    -> TLV62585EVM-824使用1uH 和22uF。 您能否分享增益/相位裕度测试结果?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagata、

    请在下面找到 在 L= 1uH、Cout=22uF 且没有 CFF 的标准 EVM 上进行的波特图测量。

    VIN=3.3V、Vout=1.8V、Iout=1A

    VIN=3.3V、Vout=1.8V、Iout=3A

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagata、

    我希望我可以解决您的问题。

    如果您没有任何其他问题、我想结束本主题。 如需更多支持、请联系我们。

    此致、

    Febin