This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:IC 不能在26V 以下工作

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923938/ucc256402-ic-doesn-t-work-below-26v

器件型号:UCC256402

我们将 UCC256402用于半桥 LLC 转换器、其中 Vhv = 150V。

根据数据表、建议运行条件表中提到 Vcc 电源电压范围最小值:13V、标称值:15V、最大值:26V。 但是当 Vcc 引脚提供24V 电压时 IC 不工作,那么还有另一个表格提到- VCCStartSelf:min :25V,typ:26V, Max:28V ,这与之前的说法非常矛盾。

那么、问题是如果 IC 在26V 以下不工作、那么建议的工作条件的含义是什么?

当我们将(启动后) Vcc 电压从26V 降至甚至24V 时、IC 停止生成开关波形。 IC 始终需要为 Vcc 引脚提供26V 电源以使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC256402通常应从 VCC = 26V 开始。  数据表显示 VCCStartSelf 电压存在扩展、并且低于绝对最大值。

    UCC256402也将停止开关

    -Bulk 电压至低电平、BLK 引脚、BLKSartTH = 3V 、BLKStopTH = 2.2V、检查数据表是否存在差异

    过流保护、ISNS 引脚、OCP1 = 4V、OCP2 = 0.6V 平均值、OCP3 = 0.43V 平均值、检查数据表中的变化

    • 仅当 ISNS 为正时触发。  平均值计算仅在 ISNS 为正时完成

    输出过压保护 BW 引脚

    • 这是使用辅助绕组上的分压器进行测量的结果。  
    • OVP = 4V、请查看数据表以了解变化。

    VCC 未通过偏置电源或辅助绕组正确偏置。

    您可以  通过示波器探测 VCC、ISNS、BW 和 BLK 引脚来确定哪个故障。

    认为这可以帮助您进行设计和评估性能。

    评估模块:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubx3b/sluubx3b.pdf

    Excel 设计工具:

    以下应用手册:

    还有一个 Webench 设计工具、可生成原理图和计算结果、用于为此应用设计变压器。  您可以通过以下链接找到 Webench 工具。 只需单击它并搜索 WEBENCH 即可。

    https://www.ti.com/product/UCC256402?keyMatch=UCC256402&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#design-development

    此致、