This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:最大 Cout 值

Guru**** 2383980 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923943/ua78m-max-cout-value

器件型号:UA78M
主题中讨论的其他器件:UA78

您好!  

您能告诉我 UA78M05CDCYR 的最大输出电容值吗?

是否可以使用1uF 陶瓷电容器来 Cout?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    由于 UA78使用达林顿输出级、因此不需要输出电容器来实现稳定性。 增加更多的输出电容只有助于提高负载瞬态性能。  

    我希望这能回答你的问题。